pylon jetzt auch für OS X - Das neue pylon 5 Sommer-Release ist da!
Die pylon 5 Camera Software Suite steht jetzt in der neuen Version 5.0.5 für Windows, Linux und erstmalig auch für OS X zum Download bereit. pylon für OS X bietet Support für 64 Bit x86-Architekturen und unterstützt die aktuellen OS X-Versionen Yosemite (10.10) und El Capitan (10.11).
Neben der Einführung von pylon für OS X stehen eine Reihe von kleineren Verbesserungen und Bugfixes im Mittelpunkt des neuen Releases. Ein Highlight für Linux-Anwender: Erstmals stellt pylon für Linux ein C-API als Programmierschnittstelle zur Verfügung. Somit lässt sich pylon ganz einfach in C-Applikationen integrieren und bestehender, unter Windows entwickelter, C-Code kann auch unter Linux weiterverwendet werden. Das neue API wird dabei durch viele Programmierbeispiele für typische Kamera-Anwendungsfälle ergänzt.
Für Windows-Anwender beinhaltet das neue pylon Release u.a. eine neue .NET API sowie einen GigE Vision- Filtertreiber, der Windows 10-kompatibel ist. In Anwendungen, in denen es nicht auf das letzte Quäntchen Performance ankommt, kann pylon auch ganz ohne dedizierte GigE Vision-Treiber genutzt werden, was u.a. das Deployment von pylon-basierten Applikationen erheblich erleichtert.
Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, steht Ihnen unser Basler Support Team
gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.