Basler meldet Geschäftszahlen für 2017: Rekord-Jahresergebnis 2017, stabile Entwicklung in 2018
Der Konzernumsatz nahm im Geschäftsjahr 2017 um 54 % auf 150,2 Mio. € (Vorjahr: 97,5 Mio. €) zu. Damit sind wir etwa doppelt so stark gewachsen wie die deutsche Industrie für Bildverarbeitungskomponenten, die ein Wachstum von 24 % verzeichnete. Dieses wird durch den Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) statistisch erfasst und ist ein guter Leitindikator für die weltweite Marktentwicklung. Somit konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut immense Marktanteile gewinnen und unsere Marktführerschaft weiter ausbauen.
Mit einem Zuwachs von 68 neuen Mitarbeitern haben wir im Geschäftsjahr 2017 kräftig Personal aufgebaut. Für 2018 sollen erneut über 100 neue Mitarbeiter, vorwiegend am Standort Ahrensburg sowie in Asien, eingestellt werden. Damit wird der Grundstock für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren gelegt.
Nach der außerordentlich positiven Marktentwicklung und dem sehr starken Wachstum in 2017 – vor allem für Anwendungen der Fabrikautomation in Asien - rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 derzeit mit einem leichten, einstelligen Marktwachstum und Umsatzerlösen für den Basler Konzern im Korridor von 145 bis 160 Mio. €. Auf der Ergebnisseite plant das Unternehmen abhängig von der Umsatzentwicklung mit einer Vorsteuerrendite von 13 % bis 15 %. Aufgrund der sehr hohen Dynamik an den Absatzmärkten und der begrenzten Sichtbarkeit der Geschäftsentwicklung für die zweite Jahreshälfte ist der Umsatzkorridor derzeit relativ breit gewählt. Das Management ist bestrebt, den Prognosekorridor im Laufe des Geschäftsjahres weiter zu konkretisieren.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.