Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
  • PGI Video

    In unserem Video sehen Sie im direkten Bildvergleich, wie unsere In-Kamera-Bildoptimierung PGI das Optimum aus Ihren Bildern herausholt.

    Jetzt Video anschauen

Baslers neues proprietäres Feature-Set: PGI

Zusammen mit einigen unserer neuesten Kamera-Modelle bieten wir ein proprietäres Feature-Set an: PGI ist eine leistungsstarke In-Kamera-Bildoptimierung, die Ihre Bilder bei der vollen Geschwindigkeit der Kamera optimiert. PGI besteht aus einer einzigartigen Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung.

Mit PGI erhalten Sie die besten Bilder direkt von Ihrer Kamera ohne zusätzliche Prozessor-Last. Das PGI-Feature-Set ist in dart und pulse Farbkameras enthalten, sowie in allen ace Farbkamera-Modellen mit Sensoren der Sony Pregius-Serie oder PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor.

Nutzen Sie die Möglichkeiten von pylon und aktivieren Sie die PGI-Features oder ändern Sie die Einstellungen einzelner PGI-Komponenten, bis Sie das für Sie optimale Ergebnis erzielt haben.

Folgende Kameras verfügen über das PGI-Feature-Set:

Basler dart Kameraserie
Basler pulse Kameraserie
Basler ace Kameras mit Sony IMX174, IMX 249 oder PYTHON Sensoren

PGI im Detail

PGI besteht aus der Kombination von verschiedenen Features. Erfahren Sie hier, was PGI im Hinblick auf die einzelnen Features bietet.

5x5-Debayering

5x5 Debayering

Im Allgemeinen beschreibt Debayering einen Algorithmus, der das Farbbild aus den Daten des Bildsensors berechnet. Da jedoch der Bildsensor nicht die Farbwerte für jede Farbe in jedem einzelnen Pixel bereithält, muss der Algorithmus interpolieren, um diese Information zu erhalten. Üblicherweise bieten Kameras ein 2x2-Debayering, bei dem die zwei nächstgelegen Pixel bei der Berechnung der tatsächlichen Farbe eines Bildes berücksichtigt werden. Dies führt teilweise zu unebenen Rändern zwischen Farben und anderen Artefakten. Durch das 5x5-Debayering aus dem PGI-Feature-Set wird dieser Übergang zwischen verschiedenen Farben klarer und die Artefakte verschwinden gänzlich. Gleichzeitig trägt das optimierte Debayering zur Rauschunterdrückung bei.

Erfahren Sie mehr über PGI in unserem White Paper.

Farb-Anti-Aliasing

Farb-Anti-Aliasing

Die Nutzung von Debayering-Algorithmen führt leicht zu Fehlfarben in aufgenommenen Bildern. Dies bedeutet, dass auch in eigentlich farblosen Strukturen plötzlich Farben sichtbar werden. Grund hierfür sind Grenzen der Auflösung der Kameras. Die Auflösungsgrenzen sind verantwortlich dafür, dass bei Farbkameras mit Bayer-Pattern nur bestimmte Farben belichtet und somit falsche Interpolationswerte erzeugt werden. PGI nutzt einen erweiterten Informationsraum beim Debayering und korrigiert gleichzeitig die Fehlfarben.

Rauschunterdrückung

Rauschen ist ein in jeder Kamera vorkommendes Phänomen, das mehrere Gründe haben kann (Photon Shot Noise, Sensorrauschen). In Farbkameras kommt zum Graurauschen auch noch das Farbrauschen hinzu, das sich durch die Aneinanderreihung mehrerer Rechenschritte und Interpolationen ergibt und verstärkt. PGI berücksichtigt und vermeidet diese Art der Rauschbildung im Vorfeld durch geschickte Verknüpfung und Parallelisierung der Rechenoperationen. Zudem kann durch eine aktive Rauschfilterung das Rauschlevel weiter reduziert werden, was eine zusätzliche Verbesserung des Bildes ermöglicht.

Bildschärfe-Optimierung

Bildschärfe-Optimierung

Farbkameras können scharfe und feine Strukturen oftmals nicht oder nur schlecht abbilden. Das Resultat sind dann Aliasing-Effekte oder eine reduzierte Bildschärfe. Der Grund hierfür liegt in den Interpolationsalgorithmen, bei Kameras mit Bayer-Pattern auch Debayering genannt. Das PGI-Feature-Set liefert durch seinen der Bildstruktur angepassten Interpolationsalgorithmus eine deutlich verbesserte Bildschärfe, die durch einen zusätzlichen Schärfefaktor weiter gesteigert werden kann.

Diese Verbesserung kommt vor allem Applikationen zugute, die eine hohe Bildschärfe benötigen. Dies sind z.B. alle Anwendungen, in denen Farbkameras Buchstaben oder Ziffern (z.B. ANPR in Verkehrsanwendungen) oder andere feine und scharfkantige Strukturen (z.B. Barcodes) aufnehmen und verarbeiten müssen.