Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Basler scout GigE Kameras in AUVIS (automatisierten Fahrzeugunterbodeninspektionssystemen) eingesetzt

Heute ist physische Sicherheit wichtiger denn je zuvor und es gilt, eine herausfordernde Aufgabe zu erfüllen. Sicherheitsüberprüfungen müssen zur Minimierung von Störungen für Personen und/oder Betrieb effektiv, wirksam und schnell sein. Einrichtungen mit Fahrzeugzugang erfordern oft Überwachungsinstallationen zur sorgfältigen Identifizierung, Suche und Authentifizierung von Fahrzeugen, Fahrern, Passagieren und Fracht.

Das US-amerikanische Sicherheitsunternehmen Gatekeeper Inc. entwickelt und produziert Sicherheitsprodukte, die Fahrzeuge, Fahrer, Passagiere und Fracht automatisch identifizieren, suchen und authentifizieren können. Das AUVIS (Automatic Under Vehicle Inspection System, automatisiertes Fahrzeugunterbodeninspektionssystem) verwendet hochauflösende und digitale Bildverarbeitung zur Erzeugung von „Fingerabdrücken“ der Fahrzeuge. Basler scout GigE Kameras werden in den AUVIS-Systemen eingesetzt. Das AUVIS scannt das Fahrzeug automatisch, erzeugt ein Fingerabdruckbild und sucht dann den passenden Fingerabdruck in der Datenbank bekannter sicherer Fahrzeuge. Zusätzlich „durchsucht“ es das Fahrzeug anhand von Algorithmen zur automatischen Fremdkörpererkennung. Der integrierte automatische Kfz-Kennzeichenleser scannt das Nummernschild und ermittelt, ob das Kennzeichen zum Fahrzeug gehört. So wird erkannt, falls das Nummernschild eines „sicheren“ Angestellten oder Besuchers gestohlen wurde und an einem feindlichen Fahrzeug verwendet wird.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.