Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Ein scharfes und schnelles Auge für die Zellforschung dank SynenTec und Basler ace GigE-Kameras

In der Medizin dient die Mikroskopie in erster Linie der Beurteilung von menschlichem Gewebe. Dieses Gewebe wird vor der Untersuchung in extrem dünnen Schnitten präpariert oder in Lösung gebracht und, wenn nötig, zur besseren Darstellung bestimmter Merkmale einge­färbt. Je nach verwendeter Färbetechnik und Filterung von Beleuchtung und vom Objekt abgegebenem Licht können unterschiedliche Fragestellungen bei der anschließenden mikroskopischen Betrachtung bearbeitet werden.

Die SynenTec GmbH entwickelt und produziert bildgebende Mikroskope zur vollautomatischen Zellanalyse. NyONE ist ein Gerät, das primär in der Zellforschung und Wirkstoffsuche eingesetzt wird. Forschung ist wichtig, wenn es darum geht, den Mechanismus einer Krankheit zu entschlüsseln. Mit Hilfe des NyONE ist ein detaillierter Blick in das Innere der Zellen möglich. NyONE hilft, Prozesse inner­halb der Zelle zu verstehen, zeichnet ihre Spuren digital auf und setzt diese in verständliche Daten um. Hierbei sind Bildverarbeitung und Digitalkameras – in diesem Fall die Basler ace GigE-Kameras – unersetzbare Werkzeuge.

Lesen Sie mehr in der Success Story!