Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Application Notes

Multistreaming-Feature zur Reduzierung des Bandbreitenverbrauchs bei Basler IP-Kameras

Dokumentennummer: AW000845

Diese Application Note beschreibt, wie bei IP-Kameras das Multistreaming-Feature in Verbindung mit der Dual-Encoding-Technik genutzt werden kann, um den Bandbreitenverbrauch zu reduzieren.

Das Dokument beschreibt ein Beispielszenario, in dem Bilddaten von einem Operator und einem Netzwerk-Videorecoders genutzt werden.

Es werden folgende Aspekte berücksichtigt:

  • Was sind die typische Anforderungen der verschiedenen Benutzergruppen hinsichtlich Bildrate und Bildqualität?
  • Was kann eine Standardlösung sein und was sind die negativen Konsequenzen dieser Standardlösung?
  • Was sind die Vorteile des Multistreaming-Features in Verbindung mit der Dual-Encoding-Technik?

Anhand zweier Beispiele wird gezeigt, welche Unterschiede in der Handhabung und im Ergebnis bestehen.

  • Die mit einer IP-Kamera mit Multistreaming-Feature erzielten Ergebnisse werden mit der Standardlösung verglichen. Es wird gezeigt, welche Lösung den Bandbreitenverbrauch am besten reduziert.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um den Download zu starten.