Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Mit Basler aufs richtige Pferd gesetzt

Auf einem Reiterhof in Pennsylvania gibt es 5 Gebäude und eine Reihe von Reitställen. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass beinahe jeder Winkel des Anwesens überwacht werden muss, um die Sicherheit von Mensch und Tier zu gewährleisten. Nicht nur Reitunfälle

stellen eine Gefahr dar – unter Pferdeliebhabern ist man auch stets besorgt um die Gesundheit der Tiere. Eine der größten Sorgen gilt Koliken. Eine Kolik tritt bei Pferden in Form von Abdominalschmerzen auf, die durch Verdauungsbeschwerden verursacht werden. 10 Prozent

der Vorfälle erweisen sich als tödlich, wenn nicht schnell genug ein chirurgischer Eingriff erfolgt. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, jedes Pferd ständig zu beobachten.

Weiterhin sind den letzten 15 Jahren auf der Second Nature Farm 15 Fohlen geboren worden. Natürlich kann man den Zeitpunkt einer Geburt nicht immer genau vorhersagen. Basler IP-Kameras werden für die Lösung eingesetzt.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.