Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Kontinuierliche Bandinspektion mit Basler sprint Zeilenkameras

Eine ganze Reihe von Defekten kann Material wie zum Beispiel Folie, Metall oder Textil unbrauchbar für die Produktion werden lassen. Um sicherzustellen, dass kein Fleck, Kratzer oder Verschmutzung die Qualität des Materials beeinträchtigen, nehmen Basler sprint Zeilenkameras in Cameas Inspektionssystem UniscanDETECTOR die Materialen auf den Förderbändern genau unter die Lupe.

Defekte können ganz unterschiedlicher Natur sein: Löcher, Flecken, Verunreinigungen oder auch unterschiedliche Materialstärke und Schmutzpartikel auf der Oberfläche. Welcher Art die Fehler auch sind, UniscanDETECTOR stellt sicher, dass auch die winzigsten Fehler nicht unentdeckt bleiben, sogar bei Geschwindigkeiten von bis zu 2000 Meter/Minute.