Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

INCREMO: Mobile Videoanwendung mit Basler IP-Kameras in Polizeifahrzeugen

Um die Qualität ihrer Dienste zu verbessern, stattete die tschechische Polizei ihre Fahrzeuge mit Videokameras als integraler Bestandteil ihres INCREMO-Überwachungssystems aus. INCREMO bietet den Polizeibeamten ein effizientes Hilfsmittel für den Empfang komplexer Textinformationen über Personen und Autos sowie Videodaten aus der Fahrzeugumgebung. Alle erfassten Daten werden stark verschlüsselt übertragen, um sicherzustellen, dass alle Informationen vertraulich bleiben. Zusätzlich müssen sich Anwender für den Zugriff auf Informationen authentifizieren.

Basler IP-Kameras sind das Herzstück der INCREMO Videoüberwachung. Das System besteht aus einem auf die Anwendung im Fahrzeug angepassten PC, einem Aufzeichnungsgerät und zwei Basler IP-Kameras. Die Steuerung des PCs erfolgt über einen Touchscreen und das Polizeifunkgerät. Der PC kommt mit vielen voreingestellten Anwendungen wie zum Beispiel Durchsuchung des Strafregisters, Chat und Navigation. Alle installierten Geräte starten automatisch, wenn der Motor des Fahrzeugs gezündet wird. Ein automatisches Diagnosesystem im Fahrzeug überwacht den Zustand des PCs, des Videorekorders, der Batterie und die Bereitschaft der Funkstation. Mit der anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche des LCD-Touchscreens können die Polizeibeamten im Einsatz kontinuierlich alle Geräte steuern.

Zu den typischen Praxisbeispielen gehören unter anderem folgende Szenarien:

  • Polizeibeamte im Streifenwagen überprüfen die Identität eines Verdächtigen über den Touchscreen.
  • Bei Verkehrskontrollen können die Polizisten ein bestimmtes Fahrzeug anhand seines Nummernschilds überprüfen und herausfinden, ob alle notwendigen Fahrzeugpapiere registriert sind oder es gestohlen gemeldet wurde.
  • Bei einem Verkehrsunfall kann die Zentrale mit dem Messaging-System über die aktuelle Situation und zum Beispiel den Gesundheitszustand von Opfern informiert werden.