Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Im Einklang mit der Druckindustrie: Etiketten-Inspektion mit Basler sprint Camera Link-Kameras

A B Graphic International Ltd ist ein führendes Unternehmen der Etikettendruck-Branche. Außerdem produziert das Unternehmen Maschinen für viele Spezialanwendungen wie RFID-Insertion, Laserstanzen, Einlegemaschinen für Broschürenbeiblätter und 100 % Kamerainspektionssysteme für Etiketten, Folien, Blister, Blätter und Verpackungskartons.

In der Druckindustrie ist Geschwindigkeit allgemein ein entscheidender Faktor. Eine zuverlässige Druckinspektion muss eine Vielzahl an unterschiedlichen Druckfehlern, wie Kratzer, Textunregelmäßigkeiten, Tintenkleckse, Registerverschiebungen und selbst Farbabweichungen erkennen können. Das System muss verschlüsselte Informationen, wie einen Bar- oder OCR-Code und den Abstand zwischen spezifischen Punkten auf dem Etikett, entsprechend Kundenbedarf lesen können.

Deshalb sind nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch Auflösung und Farbtreue wichtige Anforderungen an die im Inspektionssystem einzusetzenden Kameras. Das System muss so konfiguriert sein, dass es mit unterschiedlichen Trägermaterialien für die Etiketten, wie zum Beispiel Papier, spiegelnder Kunststoff, Metallfolien und selbst Hologrammen, arbeiten kann. A B Graphic International wählte Basler sprint Kameras zur Erreichung der erforderlichen hohen Geschwindigkeit, hohen Auflösung und hervorragenden Bildqualität.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.