Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

ENSCO setzt Basler sprint und ace GigE-Kameras zur umfangreichen Inspektion von Bahngleisen ein

ENSCO ist ein führender Anbieter von Gleisinspektionssystemen in der globalen Bahnbranche. Diese Systeme werden in speziellen Gleisinspektionsfahrzeugen eingesetzt und liefern kontaktlose, träge und laserbasierte Messungen mit verschiedenen Parametern, die sich auf die Geometrie der Schienen und die Abnutzungserscheinungen jedes Gleises beziehen. Die Messsysteme können Wartungs- und Sicherheitsprobleme zuverlässig identifizieren.

Aufgrund des zunehmenden Schienenverkehrs ist die Zeit für Inspektionsfahrten sehr begrenzt. Somit müssen so viele Aspekte der Gleise wie möglich in geringster Zeit inspiziert werden. Der Einsatz von Videotechnologie mit industrieller Bildverarbeitung bietet die Möglichkeit, detailliertere Inspektionen bei höheren Geschwindigkeiten auf den Gleisen selbst und im Büro durchzuführen. Dies liefert letztendlich eine umfangreiche Lösung zur optimalen Nutzung der auf dem Gleis verfügbaren Zeit.

ENSCO entwickelte drei entscheidende Videoinspektionstechnologien zur Erweiterung seines Portfolios an automatisierten Gleisinspektionssystemen. In diesen Inspektionssystemen verwendet ENSCO Basler sprint und ace GigE-Kameras.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.