Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Basler Kameras liefern Jack Nicklaus Golfakademien überlegene Bilder

Videoanalyse spielt eine wichtige Rolle beim Golf-Training. Diese Technik wurde über Jahre hinweg entwickelt, da das bloße Auge nicht erkennen kann, was während des Schwingens des Golfschlägers mit dem Körper geschieht, ganz zu schweigen davon, was der Schlägerkopf bei über 160 Kilometer pro Stunde macht. Für detaillierte Anweisungen sind Hochgeschwindigkeitsvideos nötig.

Die Nicklaus Akademien vertrauen auf Basler Kameras, um ihren Kunden das Beste vom Besten zu bieten. Jedes Jack Nicklaus Trainingsstudio ist, abhängig von der Anwendung und der gewünschten Anzahl an Ansichten, mit drei bis sieben Basler Kameras ausgestattet. Bis zu vier Kameras erfassen Bilder in der Full-Swing Instruction Bay, während zwei bis drei Kameras im Putting Lab eingesetzt werden. Ein Softwareprogramm wurde speziell zur Handhabung der Anzahl von Bildern pro Sekunde und für die Größe der Videodateien maßgeschneidert. Das System wird weltweit in über 22 Akademien mit einem geplanten jährlichen Zuwachs von vier bis sieben neuen Standorten eingesetzt.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.