Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Success Stories

Basler IP-Kameras sichern Fair Play im Kasino Jerry‘s Nugget

Las Vegas mit seiner lebhaften Kasino-Atmosphäre, beeindruckenden Shows und Sport-Ereignissen ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in den Vereinigten Staaten. Für fast jeden Touristen, der nach Las Vegas kommt, ist der Besuch eines Kasinos ein Muss. Die meisten Besucher haben jedoch keine Vorstellung davon, welche Sicherheitsvorkehrungen Kasino-Besitzer treffen müssen, um Fair Play zu garantieren – sowohl, was Sicherheitspersonal als auch Überwachungssysteme angeht. Doch sind Spielbetrüger nicht das einzige Sicherheitsrisiko: Die enorme Geldmenge, die in einem Kasino ständig präsent ist, kann auch Angestellte leicht zum „Griff in die Kasse“ verführen. Ganz nebenbei reduzieren bessere Sicherheitsmaßnahmen der Kasinos auch das Risiko eines Schadens, was für Kasinobetreiber zu günstigeren Konditionen beim Versicherungsschutz führt.

2010 entschied sich Jeremy Stamis, Geschäftsführer bei Jerry’s Nugget, für ein Update der Sicherheitskameratechnologie. Er ließ alte analoge Kameras durch Netzwerk-Kameras von Basler auf dem neuesten Stand der Technik ersetzen.

Jetzt kostenlos herunterladen

Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.