Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
22.01.2019

Vignetting Correction – Neues Basler Feature korrigiert Randabschattungen

Optimierte Bildqualität und Kostenreduktion mit neuem Basler Feature „Vignetting Correction“

Vignetting Correction – Neues Basler Feature korrigiert Randabschattungen

Mit „Vignetting Correction“ erweitern wir die Bildverarbeitungsmöglichkeiten unserer ace U and ace L Produktlinien um ein Feature, das eine Korrektur von Randabschattungen ermöglicht.

Vignettierung ist ein bekanntes Phänomen in der Bildverarbeitung und bezeichnet den Abfall der Bildhelligkeit zum Rand hin. Ist der Bildkreis des verwendeten Objektivs im Verhältnis zum Kamerasensor zu klein gewählt, kann dieser Effekt stark hervortreten und die Bildqualität entsprechend beeinträchtigen. Details am Rand des Sensors können häufig nur schlecht oder gar nicht inspiziert werden. Die Prüfung wird durch die unterschiedlichen Helligkeitswerte über das Bild hinweg erschwert. In vielen Fällen kann die Wahl eines größeren Objektivs – zum Beispiel von 2/3“ auf 1“ - Abhilfe schaffen, doch ist diese Lösung meist mit höheren Kosten verbunden.

Vignetting Correction ist ein zum Patent angemeldetes Feature von Basler, das den ungewünschten Effekt auf einzigartige Weise korrigiert und so Kosteneinsparungen bei der Kombination von Kameras und Objektiven ermöglicht. Nach einer einmaligen Kalibrierung der Kamera ergeben sich keinerlei negative Effekte auf Bildrate oder Bildqualität, da die Korrekturwerte in der Kamera gespeichert und automatisch bei der Bildausgabe berücksichtigt werden. Somit können Anwender beispielsweise ace Kameras mit Sony IMX304- oder IMX253-Sensoren mit ihrem 1.1“-Format mit 1“-Objektiven kombinieren, ohne etwaige Randabschattungen in Kauf nehmen zu müssen. Der Wechsel auf ein Objektiv mit größerem Bildkreis ist nicht mehr notwendig.

Das Vignetting Correction Feature ist für ausgewählte ace U und ace L Modelle mit GigE- und USB 3.0-Schnittstelle verfügbar.

Weitere Informationen und eine Übersicht zu preisattraktiven Kombination von Basler Kameras und Lenses mit Vignetting Correction finden Sie hier: www.baslerweb.com/new-ace-features