Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
16.01.2017

Serienproduktion gestartet: Zwölf neue ace Modelle mit IMX-Sensoren von Sony

Serienproduktion gestartet: Zwölf neue ace Modelle mit IMX-Sensoren von Sony

Ab sofort startet die Serienproduktion der zwölf neuen Basler ace Modelle mit den leistungsstarken Sensoren IMX250, IMX252, IMX264 und IMX265 aus der Pregius-Reihe von Sony. Diese zwölf Modelle verfügen über Auflösungen von 3,2 bis 5 Megapixel und liefern bis zu 120 Bilder in der Sekunde. Die neuen ace-Modelle sind mit bewährter GigE- und mit USB 3.0-Schnittstelle verfügbar und GigE Vision 2.0- bzw. USB3 Vision Standard-konform. Darüber hinaus verfügen die Farbmodelle über das Feature-Set PGI, das sich aus einer einzigartigen Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung zusammensetzt. Mit ihrer kleinen Bauform, den großen, leistungsstarken CMOS-Sensoren mit modernster Global Shutter-Technologie und einem exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis eignen sie sich außerdem als perfektes Upgrade für ältere CCD-Systeme. Dank Standard-Schnittstellen und der Nutzung von 2/3″-Objektiven können die Systemkosten niedrig gehalten werden. Die Integration erfolgt einfach und schnell mithilfe der bewährten pylon Camera Software Suite von Basler.

Die bekannte hohe Bildqualität der IMX-Sensoren von Sony in Kombination mit Baslers Know-how, vereint in Baslers erfolgreichster Kameraserie, der ace-Reihe, machen die zwölf neuen Modelle zur idealen Wahl in vielen Anwendungsbereichen – von Fabrikautomation über Verkehrsüberwachung bis hin zu Medizin und Mikroskopie.

Für folgende Kameramodelle startet die Serienproduktion:

Modell Auflösung Geschwindigkeit Sensor Mono/Farbe Schnittstelle Größe in mm
acA2040-35gc 3,2 MP 35 fps IMX265 Farbe GigE 29 x 29 x 42
acA2040-35gm 3,2 MP 35 fps IMX265 Mono GigE 29 x 29 x 42
acA2040-55uc 3,2 MP 55 fps IMX265 Farbe USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2040-55um 3,2 MP 55 fps IMX265 Mono USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2040-120uc 3,2 MP 120 fps IMX252 Farbe USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2040-120um 3,2 MP 120 fps IMX252 Mono USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-20gc 5 MP 20 fps IMX264 Farbe GigE 29 x 29 x 42
acA2440-20gm 5 MP 20 fps IMX264 Mono GigE 29 x 29 x 42
acA2440-35uc 5 MP 35 fps IMX264 Farbe USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-35um 5 MP 35 fps IMX264 Mono USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-75uc 5 MP 75 fps IMX250 Farbe USB 3.0 29 x 29 x 29
acA2440-75um 5 MP 75 fps IMX250 Mono USB 3.0 29 x 29 x 29

Fragen Sie unser Vertriebsteam nach Einzelheiten oder wenden Sie sich an Ihren regionalen Basler Vertriebspartner für weitere Informationen.

Nicht das Richtige dabei? Lernen Sie weitere Modelle der ace Serie mit Sonys IMX-Sensoren oder PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor kennen.

Werfen Sie auch einen Blick auf unser gesamtes ace Portfolio mit über 100 Modellen.