Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
15.08.2016

pylon jetzt auch für OS X - Das neue pylon 5 Sommer-Release ist da!

pylon jetzt auch für OS X - Das neue pylon 5 Sommer-Release ist da!

Die pylon 5 Camera Software Suite steht jetzt in der neuen Version 5.0.5 für Windows, Linux und erstmalig auch für OS X zum Download bereit. pylon für OS X bietet Support für 64 Bit x86-Architekturen und unterstützt die aktuellen OS X-Versionen Yosemite (10.10) und El Capitan (10.11).

Neben der Einführung von pylon für OS X stehen eine Reihe von kleineren Verbesserungen und Bugfixes im Mittelpunkt des neuen Releases. Ein Highlight für Linux-Anwender: Erstmals stellt pylon für Linux ein C-API als Programmierschnittstelle zur Verfügung. Somit lässt sich pylon ganz einfach in C-Applikationen integrieren und bestehender, unter Windows entwickelter, C-Code kann auch unter Linux weiterverwendet werden. Das neue API wird dabei durch viele Programmierbeispiele für typische Kamera-Anwendungsfälle ergänzt.

Für Windows-Anwender beinhaltet das neue pylon Release u.a. eine neue .NET API sowie einen GigE Vision- Filtertreiber, der Windows 10-kompatibel ist. In Anwendungen, in denen es nicht auf das letzte Quäntchen Performance ankommt, kann pylon auch ganz ohne dedizierte GigE Vision-Treiber genutzt werden, was u.a. das Deployment von pylon-basierten Applikationen erheblich erleichtert.

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, steht Ihnen unser Basler Support Team gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Video: pylon für OS X