Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
14.01.2016

pylon 5 – Jetzt auch für Linux!

pylon 5 – Jetzt auch für Linux!

Mit dem Release der pylon 5 Camera Software Suite im November 2015 hat Basler als erster Kamerahersteller überhaupt eine Software eingeführt, die die neue GenICam 3-Technologie verwendet. Ab sofort ist pylon 5 auch für Linux (x86 und ARM) verfügbar.

Schneller: Dank GenICam 3 werden Kameras jetzt etwa 4 mal so schnell geöffnet wie bei den GenICam-Vorläuferversionen.

Kleiner: GenICam 3 benötigt im Vergleich zu vorherigen GenICam-Versionen nur noch etwa halb so viel Arbeitsspeicher.

Einfacher: Dank der neuen Möglichkeit des einfachen Copy-Deployments können mit den pylon SDK erstellte Programme so unkompliziert wie nie an den Endanwender ausgeliefert werden. Damit kann pylon konfliktfrei zu Machine Vision Software-Paketen anderer Hersteller, die auf GenICam-Technologie basieren, installiert werden.

Erfahren Sie mehr zum Unterschied zwischen pylon 4 und pylon 5. Einen Vergleich finden Sie hier auf unserer pylon Seite.