Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
10.04.2017

Produkt-Upgrade: ace Modelle mit ON Semiconductor PYTHON 2000 und 5000 erhalten neues Sensor-Package

Produkt-Upgrade: ace Modelle mit ON Semiconductor PYTHON 2000 und 5000 erhalten neues Sensor-Package

Ab sofort sind alle Basler ace Modelle mit den 2,3 MP und 5 MP CMOS-Sensoren aus der PYTHON Reihe von ON Semiconductor in einer neuen Version erhältlich. Ihr neu entwickeltes Sensor-Package macht die Kameras wesentlich robuster. Dadurch können sich die Kameras nun neben klassischen Anwendungen in der Fabrikautomation auch für Bereiche positionieren, in denen sie erhöhtem Stress ausgesetzt sind, etwa durch mehrfaches Aus- und Wiederanschalten, wie zum Beispiel in Mikroskopie-Anwendungen im Labor, oder durch starke Temperaturschwankungen, wie in der Verkehrsüberwachung.

Mehr zum Thema Robustheit von Basler Kameras und zum neuen Sensor-Package lesen Sie hier.

In puncto Anbindung, Bildqualität oder Feature-Set gibt es keinerlei Unterschiede zwischen der ersten und der neuen Modellversion. Für Kunden, die bereits die erste Version der ace mit den oben genannten Sensoren nutzen, ändert sich – aus organisatorischen Gründen – lediglich die Bestellnummer.

Dieses Produkt-Upgrade gilt für folgende ace Modelle:

Kamera Auflösung Farbe Schnittstelle Neue Bestellnummer
acA1920-48gm 2,3 MP Mono GigE 107263
acA1920-48gc 2,3 MP Color GigE 107264
acA1920-150um 2,3 MP Mono USB3 107261
acA1920-150uc 2,3 MP Color USB3 107262
acA2500-60um 5 MP Mono USB3 107257
acA2500-60uc 5 MP Color USB3 107258
acA2500-20gm 5 MP Mono GigE 107259
acA2500-20gc 5 MP Color GigE 107260

Fragen Sie gern unser Vertriebsteam nach Einzelheiten oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren regionalen Basler Vertriebspartner.

Nicht das Richtige dabei? Lernen Sie weitere Modelle der ace Serie mit PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor oder Sonys IMX-Sensoren aus der Pregius-Reihe kennen. Werfen Sie auch einen Blick auf unser gesamtes ace Portfolio mit über 100 Modellen.