Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
10.01.2017

Neue Mitglieder im Zubehörportfolio der USB 3.0-Karten

Neue Mitglieder im Zubehörportfolio der USB 3.0-Karten

Passend zum bestehenden USB 3.0-Zubehörportfolio bieten wir Ihnen zwei neue PCI-Express USB 3.0-Karten mit 2 und 4 Ports.

Zwei Hostcontroller auf der leistungsstarken 2-Port Karte sorgen dafür, dass Sie Ihre beiden USB-Kameras mit einer hohen Bandbreite parallel nutzen können, ohne an Übertragungsgeschwindigkeit einzubüßen. Im Gegensatz dazu bietet die neue 4-Port Karte die Möglichkeit, unter Beachtung der Gesamtsystemkosten 4 Ihrer USB-Kameras gleichzeitig mit einer geteilten Geschwindigkeit nutzen zu können.

Die wichtigsten Eigenschaften der beiden Karten im Überblick:

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports

  • 2 Ports zur Nutzung von bis zu 2 USB-Kameras
  • 2 Hostcontroller und 4 Lanes zum Computer zur Übertragung einer hohen Bandbreite von 360MB/s pro Kamera

USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

  • 4 Ports zur Nutzung von bis zu 4 USB-Kameras
  • 1 Hostcontroller und 1 Lane zum Computer zur Nutzung einer geteilten Übertragungsrate von insgesamt 380MB/s