Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
12.04.2017

Einfache Anbindung: Critical Link entwickelt Adapterplatine für Basler dart BCON Kameramodul

Einfache Anbindung: Critical Link entwickelt Adapterplatine für Basler dart BCON Kameramodul

Embedded Bildverarbeitungssysteme enthalten oft eine Boardlevel-Kamera, die an ein SoM (System-on-Module) als Rechnereinheit angeschlossen ist. Das SoM ist i.d.R. vom Aufbau sehr komplex und dabei von kompakter Baugröße. Zur Bereitstellung einer Schnittstelle zwischen SoM und anderen externen Komponenten, wie z.B. einem Kameramodul, wird ein individuelles Baseboard benötigt. Dieses Board wird üblicherweise an die jeweilige Anwendung angepasst. Die Konzeption und Herstellung des Baseboards ist vergleichsweise einfach. Dadurch können verschiedene individuelle Anforderungen mit demselben SoM allein durch einfache Design-Anpassungen nur des Baseboards erfüllt werden. Das spart bei diesem Ansatz Entwicklungskosten.

Critical Link, ein Mitglied im Basler Partnernetzwerk, ist ein Ingenieurunternehmen für Embedded Systeme mit umfangreicher Erfahrung in FPGA-Programmierung und im Design elektronischer Systeme für vielfältige Anwendungen.

Eines der Embedded Processing Produkte von Critical Link ist das MitySOM®-5CSX-Entwicklungskit mit einem SoM basierend auf einem Intel®/Altera Cyclone V SoC und einem Baseboard, mit dem Anwender eine Vielzahl an Sensoren und Kommunikationsschnittstellen auswählen können. Der MitySOM®-5CSX wird in zahlreichen Anwendungen in den Bereichen Fabrikautomation, autonome Fahrzeuge, Digital Signage, Machine Vision und vielen anderen eingesetzt.

Für das neue Entwicklungskit, das ein Basler dart Kameramodul mit BCON-Schnittstelle enthält, nutzte Critical Link seine Erfahrung und entwickelte eine Adapterplatine für zwei dart Kameramodule mit BCON-Schnittstelle, die direkt an das Baseboard des Entwicklungskits angeschlossen werden kann. Diese Lösung bietet Entwicklern von Embedded Systemen eine fertigungsgerechte Embedded Bildverarbeitungslösung, welche die Flexibilität und das Beschleunigungspotential von FPGA-basierten Systemkonzepten ausnutzt. Weiterhin basiert die Umsetzung der Software für das Kameramodul auf Baslers benutzerfreundlichem SDK, der pylon Camera Software Suite. Dadurch können Anwender einen zuvor mit pylon geschriebenen Code erneut verwenden. Neue pylon-Anwender können die dart BCON-Kameramodelle leicht ändern.

Weitere Informationen zu Baslers Portfolio für Embedded Vision finden Sie unter www.baslerweb.com/embedded.

Für weitere Informationen über Critical Links MitySOM-5CSx-Familie besuchen Sie www.criticallink.com/mitysom-5csx/.