Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
14.08.2018

Jetzt in Serie: Vier neue ace U Modelle mit den Sensoren IMX287 und IMX273 von Sony

Jetzt in Serie: Vier neue ace U Modelle mit den Sensoren IMX287 und IMX273 von Sony

Die vier neuen ace U GigE-Modelle verfügen über Auflösungen von VGA und 1,6 Megapixeln und werden ab sofort in Serie produziert. Sie sind ausgestattet mit den Sensoren IMX287 und IMX273 aus Sonys Pregius-Reihe und liefern bis zu 291 Bilder in der Sekunde.

Der IMX273 Sensor bietet die gewohnte herausragende Pregius-Bildqualität, hohe Geschwindigkeiten und geringes Rauschen. Der Sensor IMX287 hingegen verfügt über die doppelte Pixelgröße mit 6,9 µm Kantenlänge. Das resultiert in einer erhöhten Sättigungskapazität und einem höheren Dynamikbereich bei gleicher Empfindlichkeit und ebenfalls geringem Rauschen.

Beide Sensoren verfügen über den Ultra Short Exposure Time Mode, welcher extrem kurze Belichtungszeiten von bis zu einer Mikrosekunde (1 µs) ermöglicht. Dies macht sie gerade für Anwendungen mit schnellen Bewegungen sehr attraktiv, wie etwa im Printbereich.

Mit ihren Eigenschaften eignen sich die vier ace U Modelle zudem ideal als Upgrade für CCD-Kameras mit geringen Auflösungen.

Die vier neuen ace U GigE-Kameras verfügen über das Feature-Set PGI, der einzigartigen Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung. Die Modelle überzeugen zusätzlich mit leistungsstarken GigE Vision 2.0 Features wie beispielsweise PTP.

Diese Modelle werden ab sofort in Serie produziert:

Kameramodell Auflösung (HxV) Bildrate Mono/Farbe Schnittstelle Sensor
acA720-290gm 720 px x 540 px 291 fps Mono GigE IMX287
acA720-290gc 720 px x 540 px 291 fps Color GigE IMX287
acA1440-73gm 1440 px x 1080 px 73 fps Mono GigE IMX273
acA1440-73gc 1440 px x 1080 px 73 fps Color GigE IMX273

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an das Basler Sales Team oder Ihren lokalen Basler Vertriebspartner.

Nicht das Richtige dabei? Lernen Sie weitere Modelle der ace U Linie kennen und erfahren Sie alles über die einzelnen ace Produktlinien auf unserer Webseite.

Werfen Sie auch einen Blick auf unser gesamtes ace Portfolio mit mehr als 130 Modellen.