Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
07.03.2019

Innovative Digitale Pathologie-Lösung mit der Basler MED ace

Innovative Digitale Pathologie-Lösung mit der Basler MED ace

Manuelle Digitale Pathologie, ein Feld, in dem unser Kunde Smart In Media – nicht zuletzt auf Grund der Basler MED ace – erfolgreich ist. Mikroskope kommen immer dann zum Einsatz, wenn Pathologen, Hämatologen und andere Ärzte Probenmaterial auf Glasobjektträgern untersuchen. Von Nachteil sind jedoch die fehlende Möglichkeit der Archivierung und das Fehlen von Bildern für den fachlichen Austausch mit anderen Experten. Mit PathoZoom® LiveView und PathoZoom® Scan in Verbindung mit der PathoZoom® SlideCloud, ist es Smart In Media gelungen, diese Probleme zu beheben. Die integrierte, unter ISO 13485:2016 produzierte Kamera Basler MED ace 2.3 MP 41 color ermöglicht die schnelle Erfassung mikroskopischer Präparate und liefert Bilder von hoher Farbtreue und hervorragender Qualität. Mit Hilfe der Softwarelösung von Smart In Media werden die Bilder sekundenschnell via Internet gezielt geteilt und so ein weltweiter fachlicher Austausch unter Experten ermöglicht.

Jetzt Success Story herunterladen

Weitere nützliche Informationen rund um die Basler MED ace und unser Medical & Life Sciences Portfolio finden Sie auf unseren Produktseiten. Auch unser Vertriebsteam steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.