In Serie: Acht neue Basler ace Modelle mit PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor
Ab sofort sind acht neue Basler ace Modelle mit den CMOS-Sensoren der neuesten Generation aus der PYTHON-Serie von ON Semiconductor in großer Stückzahl verfügbar. Diese acht Modelle verfügen über Auflösungen von 2,3 bis 5 Megapixel und ergänzen die 28 neuen Kameras der ace Reihe, die mit Sony Pregius Sensoren und PYTHON Sensoren von On Semiconductor ausgestattet sind. Diese Kameras zeichnen sich insbesondere durch die Kombination aus kleiner Bauform, großen, leistungsstarken CMOS-Sensoren mit modernster Global Shutter-Technologie und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die acht neuen ace Kameras liefern bis zu 150 Bilder pro Sekunde und verfügen über das einzigartige Feature-Set PGI. Alle neuen ace Modelle sind GigE Vision bzw. USB3 Vision Standard-konform.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.