Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
19.06.2018

Einzigartig im Markt: 1:1-Ersatz für Kameras mit Sonys CCD-Sensor ICX618

Einzigartig im Markt: 1:1-Ersatz für Kameras mit Sonys CCD-Sensor ICX618

Die Abkündigung des im Markt sehr beliebten Sony CCD-Sensors ICX618 stellt viele Anwender vor Herausforderungen, da es für Kameras mit diesem Sensor bislang keine gleichwertige Alternative gibt. Um Kunden den Wechsel von CCD auf CMOS zu erleichtern und gerade für diesen häufig eingesetzten Sensor eine schlanke Lösung bieten zu können, stellt Basler nun die erste 1:1-Austauschkamera im Markt vor, die die gleichen Eigenschaften des Modells mit ICX618-Sensor aufweist.

Die ace U (acA640-121gm) verfügt über das gleiche optische Format, die gleiche Auflösung, Geschwindigkeit sowie die gleiche Pixelgröße wie die Kameras, die den beliebten, aber abgekündigten Sony Sensor ICX618 enthalten. Das Modell ist erhältlich als Monochrom-Kamera mit GigE-Schnittstelle, bietet VGA-Auflösung und liefert bis zu 130 Bilder in der Sekunde. Design-in Samples sind für Q3 2018 geplant.

Vorteile des neuen ace U Kameramodells auf einen Blick:

  • Mithilfe des neuen, patentierten Algorithmus von Basler lassen sich die Sensoreigenschaften des Sony ICX618 1:1 wiedergeben, ohne dabei die EMVA-Werte der Kamera zu verfälschen.
  • Die neue ace U (acA640-121gm) verhält sich in optischer Hinsicht exakt wie die auf dem CCD-Sensor ICX618 basierende ace classic acA640-120gm.
  • Bei identischen Belichtungsszenarien liefert die neue ace U vergleichbare Grauwerte, im identischen Arbeitsabstand denselben Bildausschnitt und die gleiche Auflösung.
  • Hervorragende Bildqualität dank CMOS-Sensoren aus Sonys zweiter Pregius-Generation.
  • Anwender können den optischen Aufbau bzw. das System beibehalten und so Kosten reduzieren.

Möchten Sie mehr über die einzigartige 1:1-Austauschkamera erfahren? Besuchen Sie unsere Webseite: baslerweb.com/icx618-replacement

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an das Basler Sales Team oder Ihren lokalen Basler Vertriebspartner.