Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
11.06.2018

Das neue Basler ToF-Software Release ist da

Das neue Basler ToF-Software Release ist da

Seit kurzem steht unser neues ToF-Software Release (Version 1.4.0) zum Download zur Verfügung. Neben kleineren Optimierungen in den Bereichen Kompatibilität mit der Basler pylon Software, CPU-Auslastung bei der Verwendung des ToF Viewers sowie Konformität mit dem GenICam GenTL 1.5 Standards, bietet dieses Release folgende neue Features:

Speichermöglichkeit im ToF Viewer

Mit dem neuen Release haben sie jetzt die Möglichkeit mit dem ToF Viewer eine Bereichskarte, ein Intensitätsbild und eine Vertrauenskarte als Datei abzuspeichern.

ConvertPointCloud2DepthMap -Beispiel verfügbar

Das ConvertPointCloud2DepthMap-Beispiel beschreibt, wie Sie Tiefenkarten aus den von den Basler Kameras empfangenen Punktwolke-Daten generieren können.

ToF-Software jetzt mit ColorAndToF-Beispiel

Das ColorAndToF-Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie Basler ToF-Kameras zusammen mit Standard-GigE-Kameras verwenden können.

PointCloudFromDepthImage-Beispiel hinzugefügt

Das Beispiel veranschaulicht Ihnen, wie Sie vollständige 3D-Informationen aus einem 2D-Bereichsbild erhalten.

CMake-Suchmodul

Die ToF-Software bietet jetzt ein CMake-Suchmodul, damit Sie schnell und einfach die Basler ToF-Header-Dateien und -Bibliotheken finden.

SyncFreeRun C#-Beispiel verfügbar

Das SyncFreeRun C#-Beispiel erklärt die Konfiguration von Kameras für einen synchronen Freilauf.

.Net-Wrapper

Zudem unterstützt der .Net-Wrapper jetzt auch PTP (IEEE1588) und Software-Trigger.

Parameter für Paketverzögerung und Frame-Übertragungsverzögerung

Mit Hilfe der Parameter können Netzwerkpaketverluste bei der gleichzeitigen Auslösung von mehreren Kameras vermieden werden.

Des Weiteren kann der Parameter des intrinsischen Kameramodells einschließlich des Verzeichnungskorrektur-Koeffizienten ausgelesen werden.

Einen vollständigen Überblick über die Neuerungen in pylon finden Sie in den pylon Release Notes.

Laden Sie hier das neue Basler ToF-Software herunter

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, steht Ihnen unser Basler Support Team gerne mit Rat und Tat zur Seite.