Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
25.10.2017

Mit dem Basler PowerPack bestens ausgerüstet für die Fluoreszenzmikroskopie

Mit dem Basler PowerPack bestens ausgerüstet für die Fluoreszenzmikroskopie

Unser PowerPack-Portfolio umfasst jetzt zwei besonders für die Fluoreszenzmikroskopie geeignete Kameras: die Mikroskopie ace 2.3 MP Mono besitzt eine Auflösung von 2,3 MP kombiniert mit einer großen Pixelgröße und einer daraus resultierenden hohen Empfindlichkeit. Die Mikroskopie ace 5.1 MP Mono punktet mit einer idealen Balance zwischen hoher Auflösung (5,1 Megapixel), großer Pixelgröße und niedrigem Rauschen. Ein wichtiger Faktor bei Fluoreszenzanwendungen ist die Arbeit bei schwachem Licht. Dies verringert die Gefahr, die Probe durch zu viel Helligkeit zu bleichen. Die Kameras bieten eine hohe Quanteneffizienz und Empfindlichkeit, um selbst bei schwachem Licht qualitativhochwertige Bilder aufnehmen zu können. Neben hohen Bildwiederholraten liefern beide Kameras dabei einen hohen Dynamikbereich zur besseren Differenzierung des Motivs vom Hintergrund.

Auch für die Basler Mikroskopie-Software gibt es ein neues Release: die Version 2.0 bietet wahlweise eine grafische Benutzeroberfläche im Dark-Skin-Modus, um das emittierte Licht vom Display zur Probe zu reduzieren. Diese Funktion reduziert auch die Belastung der Augen des Benutzers, wenn in einer dunklen Umgebung gearbeitet wird.

Um Anwendungen in der Fluoreszenzmikroskopie komfortabler und effizienter zu gestalten, wurde die Software mit Farbvoreinstellungen für die gängigsten Fluoreszenzmarker ausgestattet. Für einen schnellen Zugriff können diese Voreinstellungen mit einem Klick aktiviert und für individuelle Bedürfnisse konfiguriert werden. Bilder verbleiben zur weiteren Bearbeitung in anderen Anwendungen als Graustufenbild vorhanden oder können als Farbversion gespeichert werden.

Die neue Version 2.0 der Basler Mikroskopie-Software bietet zudem eine Belichtungskompensation und eine neue Zoom-Funktion für Stereomikroskope.

Die Basler Mikroskopie-Software kann mit allen Basler Mikroskopie-Kameras genutzt werden und steht zum Download zur Verfügung: www.baslerweb.com/MicroscopySoftware

Schauen Sie sich ebenfalls unsere Serie an Produkt-Tutorials mit Produktmanager Denis Dettmer an, um mehr über das Basler PowerPack zu erfahren.