Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
29.02.2016

And the winner is… PGI

And the winner is… PGI

Alle neuen ace Modelle mit Sensoren der Sony Pregius Reihe sowie PYTHON Sensoren von ON Semiconductor verfügen über Baslers neues PGI-Feature-Set.

PGI ist eine leistungsstarke In-Kamera-Bildoptimierung, die Ihre Bilder bei der vollen Geschwindigkeit der Kamera optimiert. Sie erhalten so die besten Bilder direkt von Ihrer Kamera ohne zusätzliche Prozessor-Last.

PGI besteht aus einer einzigartigen Feature-Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Bildschärfeoptimierung und Rauschunterdrückung.

Der Bildvergleich spricht eine klare Sprache: Die einzigartige Kombination aus diesen leistungsstarken Features macht PGI zu einem echten Mehrwert für Ihre ace Kameras.

Das PGI-Feature-Set ermöglicht nicht nur eine klarere Darstellung bei Farbübergängen und beseitigt Artefakte (5x5-Debayering), es korrigiert außerdem Fehlfarben (Farb-Anti-Aliasing), entfernt Aliasing-Effekte und verbessert die Bildschärfe (Bildschärfeoptimierung). Zusätzlich vermeidet PGI Rauschbildung bereits im Vorfeld (Denoising) und zur weiteren Bildoptimierung kann ein aktiver Rauschfilter zugeschaltet werden.

Neben den neuen ace Modellen ist das PGI-Feature-Set in allen dart und pulse Kameras enthalten.

Ein weiterer Vorteil: Über die pylon Camera Software Suite lassen sich die PGI-Features ganz einfach aktivieren und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Weitere Informationen finden Sie außerdem auf unserer PGI Website.

Wenn Sie noch tiefer in die Funktionsweise des PGI-Feature-Sets einsteigen möchten, lesen Sie unser White Paper.