Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems
  • Neues AI Vision Solution Kit mit Cloud-Anbindung

    Basler erweitert sein Portfolio um Embedded Vision Systeme mit Cloud-Anbindung. Entwicklern eröffnet sich damit ein effizienter Lösungsansatz für schnelles Prototyping für AI-basierte IoT-Applikationen.

Vollständig integriert: Das neue AI Vision Solution Kit mit Cloud-Anbindung

Mit dem neuen AI Vision Solution Kit bietet Basler ein voll integriertes Development Kit mit Cloud-Anbindung an. Es ermöglicht das Testen von AI-basierten IoT-Anwendungen auf einem dafür optimierten Vision-System sowie den Zugriff auf Cloud-Services. Durch die Cloud-Anbindung können beispielsweise neuronale Netzwerke einfach geladen oder trainiert werden. Das AI Vision Solution Kit reduziert so die Komplexität und den damit einhergehenden Bedarf an zusätzlichem Expertenwissen bezüglich eingebetteter Hardware- und Software-Technologie erheblich: Es bietet Entwicklern einen neuen und effizienten Ansatz für schnelles Prototyping.

Ankündigung: Integration neuer AWS Services AWS Panorama und Amazon Lookout for Vision

Basler baut Lösungsansatz des AI Vision Solution Kits weiter aus. Zum Start der beiden neuen AWS Services AWS Panorama und Amazon Lookout for Vision ist Basler ausgewählter „Device Partner“ und war so bereits im Vorfeld eng in die Entwicklung eingebunden. Für Embedded Vision Lösungen mit AI-Anteil in IoT-Umgebungen ist das reibungslose Zusammenspiel von Software-Komponenten unabdingbar. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit AWS leistet hierzu einen wichtigen Beitrag.

AWS Panorama

AWS Panorama ist ein ML-basiertes Software Development Kit (SDK) für die Bildanalyse „vor Ort“. Die so lokal erhobenen Daten erlauben Vorhersagen mit hoher Genauigkeit und geringer Latenz.

Das sagt Arndt Bake, Chief Marketing Officer, über die Zusammenarbeit mit AWS und den neuen Service AWS Panorama:

“Basler is looking forward to continuing our technology collaborations in machine learning with AWS in 2021. We will be expanding our solution portfolio to include AWS Panorama to allow customers to develop AI-based IoT applications on an optimized vision system from the edge to the cloud. We will be integrating AWS Panorama with our AI Vision Solution Kit, reducing the complexity and need for additional expertise in embedded hardware and software components, providing developers with a new and efficient approach to rapid prototyping, and enabling them to leverage the ecosystem of AWS Panorama computer vision application providers and systems integrators."

Mehr über AWS Panorama

Amazon Lookout for Vision

Amazon Lookout for Vision ist ein Service für maschinelles Lernen (ML), der mithilfe von Computer Vision Fehler und Anomalien in visuellen Darstellungen erkennt.

Auch Gerrit Fischer, Head of Marketing, sieht im intensiven Dialog zwischen AWS und Basler einen wichtigen Schritt und letztlich einen wertvollen Kundennutzen:

“Many enterprises primarily rely on human inspectors to identify hundreds of different types of defects. With an estimated 1 trillion manufactured objects requiring inspection every year, scaling quality without impacting productivity is an increasing challenge for customers. We’re excited to collaborate with AWS to extend Amazon Lookout for Vision to Basler’s portfolio of machine vision camera modules and edge platforms, combining Basler’s expertise in industrial vision with AWS’ investments in industrial AI.”

Mehr über Amazon Lookout for Vision

Sie möchten mehr über die Integration der neuen Services erfahren? Schreiben Sie uns unter AWSBASLER@baslerweb.com.

Cloud basierte ML-Applikationen leicht gemacht

  • Voll integriertes Embedded Vision System
  • Prototyping von ML-basierten Applikationen
  • Vereinfachte Nutzung von AWS-Services
  • Optimierte Bildverarbeitung auf dem Edge Device
  • Definierte Schnittstelle für die Übertragung der Metadaten in die Cloud
  • Unterstützt und verkürzt die eigentliche Produktentwicklung
  • Langzeitverfügbarkeit aller Komponenten

Hardware

  • Neue Basler dart BCON for MIPI Kamera mit 13 MP-Auflösung
  • Processing: Dank seiner besonders leistungsstarken GPU ermöglicht NVIDIAs Jetson Nano eine vereinfachte Bewältigung komplexer KI-Aufgaben

Zu den Produkt-Details

Embedded Vision Kit Kameramodul Auflösung Prozessor Schnittstelle
daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AIA daA4200-30mci 13 MP NVIDIA Jetson Nano BCON for MIPI

Unsere Antwort auf die Herausforderung, Hard- und Softwarekomponenten für neue IoT Vision-Systeme zu kombinieren

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und die vielen Möglichkeiten für Produktverbesserungen, die es bietet, sind kein neues Phänomen mehr. Dennoch stehen Entwickler immer noch vor großen Herausforderungen, wenn es um die Umsetzung von Vision-basierten IoT-Aufgaben geht. Dazu gehört beispielsweise die Erkennung von Objekten oder Personen.

Zunächst müssen alle für das System erforderlichen Komponenten definiert werden:

  1. Datenerfassung: Ein Strom aus Bilddaten, der von einer Kamera aufgenommen wird;
  2. Datenverarbeitung: Leistungsfähige Hardware zur Verarbeitung von Bilddaten
  3. Datenanalyse: Ein Algorithmus für maschinelles Lernen zum Durchführen der Inferenz und
  4. Konnektivität: Die Möglichkeit, Cloud-Dienste zu nutzen und Metadaten in die Cloud zu senden (Datenspeicherung, -analyse).

Als nächstes müssen all diese Einzelteile zusammenpassen und nahtlos funktionieren. Auch hier ist umfangreiches Expertenwissen erforderlich. Mit dem neuen AI Vision Solution Kit ermöglicht Basler Entwicklern den direkten Einstieg in die Entwicklung ihres IoT Vision-Systems: Alle notwendigen Hard- und Software-Komponenten sind in einem gebrauchsfertigen Prototyping-Kit integriert.

Das AI Vision Solution Kit ist unsere Antwort auf die Herausforderung, Hard- und Softwarekomponenten beim Prototyping neuer IoT Vision-Systeme zu kombinieren
Das AI Vision Solution Kit ist unsere Antwort auf die Herausforderung, Hard- und Softwarekomponenten beim Prototyping neuer IoT Vision-Systeme zu kombinieren

Die Funktionsweise des AI Vision Solution Kit mit Cloud-Anbindung

Das AI Vision Solution Kit richtet sich an Data Scientists und Field Application Engineers und ist ein Embedded-Bildverarbeitungssystem für vereinfachtes Prototyping von IoT-Vision-Lösungen. Sein integriertes Hard- und Software-Design umfasst Baslers neu entwickelte IoT-Software-Architektur: Basler Container Management und Cloud Connector. Mit Hilfe der Cloud Services Amazon SageMaker und Amazon SageMaker Neo können so Machine Learning Modelle optimiert und für den Download auf die Hardware bereit gestellt werden.

Für die auf dem System verwendeten ML-Modelle gibt es zwei Optionen: Entwickler können entweder die Basler ML-Modelle wählen oder eigene ML-Modelle integrieren.

  1. Baslers ML-Modelle sind vortrainierte ML-Modelle zur Objekt- und Personenerkennung. Diese Basler ML-Modelle sind für den SoC und die generierten Bilddaten optimiert: sie arbeiten integriert zusammen.
  2. Anwender können zudem mit Hilfe unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung

Hier geht’s zur umfangreiche Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Enwickler-Seite Imaging-Hub.

Im nächsten Schritt wird das auf diese Weise zusammengestellte ML-Modell, das nun in der Basler-Cloud verfügbar ist, mit Hilfe von Container Management und Amazon SageMaker auf dem Kit bereitgestellt.

Darüber hinaus können die Kameraparameter der 13 MP Basler dart BCON for MIPI konfiguriert werden. Die pylon Camera Software Suite vereinfacht zudem die Bedienbarkeit der Kamera und unterstützt somit eine optimale Bildqualität. Dies ist entscheidend, da die Qualität der ML-Inferenz auf dem Kit nicht nur vom Grad des Trainings des Modells abhängt, sondern auch von der Qualität der von der Kamera erfassten Daten und von der Leistung des Prozessors. Nachdem die Inferenz auf dem Kit ausgeführt wurde, werden die daraus resultierenden Metadaten an die AWS Cloud gesendet und mit Hilfe von AWS IoT Core gespeichert.

Mit dem AI Vision Solution Kit wird das Prototyping von IoT Vision-Lösungen, die auf Embedded-Technologie basieren, auf die nächste Stufe gehoben. Wir unterstützen Sie auch über die Prototyping-Phase hinaus und entwickeln kundenspezifische Lösungen auf Basis unseres flexiblen Toolbox-Ansatzes aus Hard- und Softwarekomponenten.

Die Funktionsweise des AI Vision Solution Kit mit Cloud-Anbindung
Die Funktionsweise des AI Vision Solution Kit mit Cloud-Anbindung

Interessiert?

Bestellen Sie hier Ihr AI Vision Solution Kit Mehr Informationen: Zur Produkt-Dokumentation

Haben Sie Fragen zu Baslers AI Vision Solution Kit?

Melden Sie sich bei uns! Unser Basler Sales Team steht Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Basler Sales Team kontaktieren