Application Notes
So richten Sie mehrere Basler racer Kameras in einer Inspektionsreihe ein
Dokumentennummer: AW001311
In diesem Anwendungshinweis wird die Einrichtung eines Mehrkamera-Systems unter Verwendung von drei Basler racer GigE-Zeilenkameras beschrieben. Ein Mehrkamera-System wird häufig genutzt, wenn eine optische Inspektion nicht von einer einzelnen Zeilenkamera durchgeführt werden kann. Die Einrichtung und Konfiguration eines solchen Systems mit mehreren Zeilenkameras ist etwas aufwendiger.
Im Anwendungshinweis werden die erforderlichen Einstellungen Schritt für Schritt erläutert. Das Dokument umfasst außerdem ein Praxisbeispiel zur Konfiguration eines Netzwerks, zur Synchronisierung des Auslösers und zur Definition der Einstellungen im Viewer Feature Tree mithilfe der Basler pylon Camera Software Suite. Schließlich wird eine Beispiel-Einrichtung der Softwareanwendung dargestellt.