Application Notes
Entfernen des IR-Sperrfilter-Halters bei Basler ace Kameras
Dokumentennummer: AW000906
Die Application Note enthält eine Anleitung zum Entfernen eines IR Sperrfilter-Halters von einer Basler ace Kamera. Das Entfernen ist einfach durchzuführen und erfordert nur einige Schrauben und einen Schraubendreher.
Das Entfernen des IR Sperrfilter-Halters wird nicht für alle ace Kameramodelle empfohlen. Die Art des verwendeten Sperrfilter-Halters hängt vom Sensor der Kamera ab. Daher kann die Größe des Sperrfilter-Halters sowie seine Ausführung unterschiedlich sein. Das einfache Entfernen des Sperrfilter-Halters ist aus diesem Grund nicht bei allen ace Kameramodellen möglich und kann Schäden an der Kamera verursachen.
Die Application Note listet alle ace Kameramodelle auf, bei denen der IR Sperrfilter-Halter problemlos entfernt werden kann.