-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
什么是CoaXPress?
CoaXPress是一种高速率数据传输标准:它同时具备短跑运动员和马拉松运动员的优势
您小时候很可能接触过同轴电缆,显像管电视机要通过同轴电缆连接到屋顶的天线或者客厅墙壁上的电缆连接器。如今,这种线材再次回归,获得了市场的青睐。但时至今日,采用CoaXPress标准的现代接口与这种历史悠久的老技术,它们之间唯一的共通之处也仅限于线材而已。
CoaXPress(缩写为:CXP)标准原本是由工业图像处理领域的六家公司共同推出的,目的是开发一种快速的数据接口,并实现对大量数据进行更长距离的传输。“VISION”是工业图像处理领域的顶级展会,第一个CoaXPress接口就是在2008年的VISION斯图加特展上亮相的。又经过三年多的研发,CXP 1.0终于在2011年以新标准的身份正式发布。自此之后,这种相对较新的标准就在工业图像处理领域中占得一席之地。去年,该标准进一步发展到CXP 2.0,并于2018年的VISION展会上正式推出和发布。
采用CoaXPress 1.0/1.1标准的接口所支持的数据传输率最高可达6.25 Gbps,而CoaXPress标准的传输速度比它快两倍,最高可达12.5 Gbps。
属性 | 接口卡 | 图像采集卡 |
---|---|---|
图像数据的预处理(例如缩放) | 无 | 有 |
通过DMA释放CPU的负载 | 有 | 有 |
标准驱动程序/接口(例如GenICam) | 有 | 通常有 |
图像处理软件的接口(例如Matrox MIL) | 有 | 通常有 |
安装和配置工作量 | 低 | 高 |
成本 | 低 | 高 |