您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

千兆网和GigE Vision

GigE Vision Logo

千兆网(GigE)是目前工业数字相机中发展最快的接口,同时也是可普遍应用的数字接口,几乎可全面取代模拟设备的相机接口。

千兆网在宽带、线材长度、多相机功能方面有较大的技术灵活性,是传输速率高达100MB / 秒、长度为100米线材的最佳选择。此外,其简化了多相机系统的设置。

千兆网(GigE) 相机可以使用以太网实现供电 (PoE),即 通过数据线获取电力。而系统装置为了这一工作需要合适的千兆网线材方可实现。此外,还需要安装特殊的 PC 扩展卡或在 PC 和相机之间设置特殊的交换机、集线器或 PoE 供电模块。PoE 的设置省去了单独的电源和线材,从而简化了安装,因此特别适合空间有限的应用。利用一根线材实现供电和数据传输同时也减少了所需购买和安装的部件,从而节 省了成本。

GigE Vision标准

GigE Vision标准的实施,使得通过软件集成所有图像处理程序变得尤为简单,即: 无需更改应用软件便可替换GigE Vision标准兼容的相机。因此,客户可准确预估和有效规划后期维护成本。

Basler相机采用GigE接口技术的优势主要包括:

  • 高数据传输率
  • 现有以太网基础架构可用
  • 较长的传输距离
  • 易于集成
  • 高度标准化(采用GigE Vision标准)
  • PoE 功能:通过数据线对相机供电

GigE Vision2.0标准版

GigE Vision标准的最新版本扩展了GigE接口的可能性。借助于GigE Vision 2.0,多相机系统能够更精确地同步和/或实时运行。2.0版本的GigE Vision标准的一个重要组成部分就是精确时间协议(Precision Time Protocol,PTP)。PTP规范系统中组件所使用的路径(精确至纳秒),从而同步它们的时间设置。该GigE Vision2.0标准是向下兼容的,也就是说,运行GigE Vision2.0的相机亦可使用为GigE Vision 1.2设计的软件和硬件。

GigE Vision标准

GigE Vision 2.0主要组件包括:

  • 通过PTP(精确时间协议,IEEE 1588)为所有网络组件提供高精度,可共享的时间源
  • 相机同步自由运行
  • 使用动作命令或计划动作命令通过以太网触发,无需增加I/O线材

如果您对GigE技术感兴趣,或想了解其如何提高系统性能,欢迎联系我们