您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

IEEE 1394 (FireWire®)

FireWire

IEEE 1394相机(FireWire相机)问世多年并被广泛应用。其中符合FireWire-a标准的相机,因其32MB/秒的带宽而限制了以30 fps传输一百万像素的分辨率。而如今,FireWire-b 可提供相当于FireWire-a两倍的接口带宽,加之线材与硬件方面的标准化配置,使得IEEE 1394在许多案例中成为极具有效益的解决方案。

IEEE 1394的主要优势在于1394标准本身,该标准规定了相机和计算机之间数据交换的有效方法。这确保了可靠的传输序列、接收序列以及可预测的数据传输持续时间。

符合DCAM/IIDC标准的IEEE 1394相机全面定义了工业相机的逻辑接口,这有利于简化图像处理软件的集成,实现在不同制造商的相机之间同步操作及互换。

IEEE 1394接口技术的优势主要包括:

  • 提供标准逻辑接口
  • 易于系统集成
  • 确保较低CPU负载

如果您对IEEE 1394技术感兴趣,或想了解其如何提高系统性能,欢迎联系我们。