Menu
接口和标准
工业相机有哪些不同的接口和标准?在这里可以找到这些问题的答案和更多信息!

采用CoaXPress 2.0的系统配置
通常如何使用新的CoaXPress 2.0接口来配置视觉系统?这种接口具备哪些优势?我们的专家将在Vision Campus视频中为您一一解答。

什么是CoaXPress?
对于许多数据传输标准而言,要实现远距离高速传输大量的数据,这个要求难免过于苛刻。而工业图像处理领域的CoaXPress (CXP) 正是能实现这个目标的标准。了解更多关于CoaXPress标准的信息

用于嵌入式视觉应用的MIPI CSI-2接口
嵌入式视觉应用的MIPI CSI-2接口可以带来许多优势。我们的视频将会详细介绍这款接口。了解更多!

GigE Vision 2.0标准能为多相机系统带来哪些优势?
PTP究竟是如何工作的?GigE Vision 2.0标准能为多相机系统带来什么优势?您可以在我们的视频中找到答案,还有更多精彩内容等您探索。

USB 3.0:引领未来的标准化接口
USB 3.0是最新一代相机接口。详细了解USB 3.0的优势以及为何它是引领未来的相机接口。

接口是什么?
合适的接口始终是选择相机的重要考虑因素。我们的最新视频解释了如何为相机找到合适的接口。

Camera Link
高带宽且使用方便——这是Camera Link的魅力。我们将详尽解释关于此接口的一切必备信息。

GigE
GigE是“千兆网”的简称,是特定相机接口的名称。这里阐述了该接口的优势和需要考虑的因素。

GenICam
我们已经为工业图像处理开发了一系列标准,GenICam就是其中之一。在此处了解详情。

USB 3.0和USB3 Vision标准
大多数人都熟悉家用计算机的USB接口。在此可以了解USB 3.0及其对图像处理的影响。