您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

实时性

在许多机器视觉应用中,必须在既定时间内对图像数据进行采集、传输和评估,这就是“实时性”。在整套系统中,系统组件与软件的交互通讯都体现了“实时性”。

相机的实时性尤其适用于对速度要求严苛的应用,例如生产检测、交通测速系统等。此外,当相机需要与其他系统组件(如:照明设备)同步时,实时性的优点便凸显出来。无论工业相机还是网络相机(IP相机)都可以应用到这些领域中。

网络高清相机从接收触发信号到图像采集需要一定的反应时间,差别介于数微秒到数秒不等,不同的应用对最长反应时间的要求各不相同。

实时性

网络相机的实时性

在许多典型的监控系统中,如银行监控,相机需在非触发的情况下,连续不断地自动捕获一系列图像。如果将一部相机的帧速率设为每秒30帧,则该程序便会在相机内部生成信号,每隔1/30秒自动获取一张图像。

但是,也存在一些其他情况,要求最好能在某个特定的时间点触发相机,从而完成图像采集。例如,交通检测系统的监测,在汽车经过高速公路上的某个传感器时立即触发监控相机,完成图像采集。Basler 网络相机具有实时性,可保证在接收到触发信号后立即完成图像采集。通常在网络相机的经典帧速率方面,网络相机的响应延迟时间是毫秒级,它传送压缩图像 (MJPEG/MPEG-4/H.264)时对带宽的要求低于工业相机。

如需详细了解网络相机,请使用相机选型助手,选择适合您的相机。

工业相机的实时性

对于工业相机而言,实时获取图像是必备的条件。例如,在生产过程中需要精确检测高速传送带上的组件,那么相机必须在组件传输过程中,以同样的速度将图像拍摄下来。若要捕捉到传输瞬间,就必须尽量缩短从接收触发信号到采集图像之间的延时。并且,延时不得发生变化,拍摄过程中不能发生抖动,以免影响图像采集质量。对于图像采集率要求较高的应用(如每秒300张图像),必须将延迟时间缩短至数微秒。

想要了解更多有关相机以及实时性的信息?

我们的团队将很乐意为您提供进一步的协助