您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

近红外相机有何独到之处?

近红外光”(Near-Infrared) 是介于可见光和中红外光间的电磁波,因此是不能被人眼所察觉到的。近红外优化工业相机广泛适用于交通监控等有波长范围要求,即光照条件较差的应用。一直以来,以上应用都依赖价格昂贵的CCD芯片才能实现。

如 今,最新的CMOS技术可提升近红外范围超过850nm的感光芯片的灵敏度。这是因为,CMOS技术针对可见光谱区应用了一层较厚的衬底层(相对于单色感 光芯片而言),而早期的标准CCD技术却无法实现。基于近红外范围而研发的特制高档CCD芯片是十分有必要的。引入新CMOS技术的优质近红外敏感度工业 相机已投入批量生产,这一发展不但另该类产品变得物美价廉,也同时增加了其在机器视觉市场中的份额。

选用了CMOSIS芯片或e2V芯片130万像素(EV76C661)的200万像素(CMV2000)和400万像素 (CMV4000) 近红外(NIR)相机 在850nm的范围仍保持了近40%的量子效率。 与非近红外优化相机相比,近红外优化相机在该波长上的灵敏度系数则要高出一倍。

何种应用需要使用近红外相机?

有 些应用领域和监测解决方案,需要用到近红外相机广阔的波长范围,及其在正常光线条件下获得的高对比度图像。一般的工业相机在上述特定条件下很快到达极限, 因为它们需要在非常好的光线条件下,才能捕获可用图像。然而,创造良好光线条件,就需要投入大量的资金,其难度也不容忽视。这也直接造成系统成本增加,使 整体性价比降低。因此,近红外优化相机为监测类的用户简化和解决了上述问题。

典型应用案例,如:

典型应用案例,如:

  • 夜晚或暗淡光线条件——交通监控设备
  • 光谱感知区定位——水果蔬菜类受损检测
  • 电致发光的太阳能晶体检测

近红外优化(NIR)芯片的主要特点包括:

  • 红外范围的高灵敏度表现
  • 高对比度,尤其在恶略照明条件下
  • 特殊光谱特性检测物的保持高对比度
  • 可与CCD相机抗衡的价格优势
  • 可靠的生产流程和高品质保证

Basler 相机选型助手

Basler相机选型助手为您概述了所有的Basler面阵和线阵相机。它可根据芯片技术、分辨率和光学尺寸等多种参数标准来选定一款适合您应用的相机。

Basler相机选型助手

如您对近红外(NIR)相机感兴趣,

欢迎联系我们的销售团队。