-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头
在视觉系统中,镜头在成像质量中发挥着关键作用。要进行高质量和稳定的图像评估,获得良好的初步图像是先决条件,否则软件无法对采集有误的图像进行可靠的评估。
高品质镜头具备分辨率高,图像错误低以及阴影小的特点,但是它们的价格当然也会更高。为视觉系统选择镜头时,难点在于如何正确地在任务所需的成像性能和价格之间找到平衡。
为了帮助您更轻松地选择镜头,我们将为您介绍在为机器视觉应用选择理想的镜头时应关注的一系列重要问题。
相关文章

如何为视觉系统找到合适的光源?
在计算机视觉设置中,尽管光源对图像处理的效果有很大影响,但其作用往往容易被低估。我们的专家Thies Moeller为您解释了为什么合适的光源可以发挥重要作用。

计算机视觉在工业4.0中发挥什么作用?
机器视觉对于自动化环境而言至关重要。计算机视觉为现代工业4.0中的智能工厂带来了什么贡献?还有所谓的智能具体体现在哪些方面?
您是否已了解我们的镜头选型助手 ?请输入您的选择标准,我们可以为您展示匹配的镜头型号。