-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
哪一款CMOS芯片适合我的应用?
在图像处理技术领域,CMOS芯片在很大程度上已经取代了CCD芯片。近年来,更现代化的芯片技术发展迅猛。作为最大的CMOS芯片制造商之一,Sony在其中发挥着重要的作用。IMX系列中的芯片型号是工业相机中最常用的芯片。本文介绍了Sony(索尼)各个IMX型号系列之间的主要区别,其中包括Pregius系列、STARVIS系列和Pregius S系列。
几年前,在用于工业图像处理的相机中,CCD技术的市场份额占主导地位。当时,CMOS芯片被视为一种有前途、但尚未成熟的技术,即使是众多专家也没有预料到CMOS芯片会在短期内与发展成熟的CCD芯片产生激烈竞争。
IMX芯片之所以具备高成像质量,原因之一是Sony采用了一项名为Exmor的特殊技术。借助该技术,在读出像素时,芯片记录的降噪模拟信号可直接转换为数字信号。这种方法使得IMX芯片有别于与其他制造商的芯片,不仅可以提高噪声性能,还可以实现更高的帧速率。

照式(FSI)芯片与背照式(BSI)芯片的比较:
用户希望寻找一款性能符合要求的CMOS相机来替代旧型号,并且要求它具有与CCD技术相类似的特性。从经济方面来看,选择一款无需对现有光源和光学配件进行过多调整的CMOS芯片相机是合理的。与STARVIS系列相比,Pregius系列芯片的规格与早期CCD相机的规格相似度更高,因此Pregius芯片更适合特别注重相机规格的应用。例如,Pregius系列中500万像素的IMX264和IMX250型号版本可作为应用广泛的ICX625 CCD芯片的完美替代品。配备ICX824 CCD芯片的相机可轻松替换为搭载Pregius系列IMX267和IMX255芯片(分辨率为890万像素)的相机型号,无需对系统的光学设置进行重大调整。
另一方面,STARVIS系列芯片比Pregius系列芯片具有更明显的成本优势。如果无需在运动中记录要检查的物体,那么配备STARVIS芯片的相机所用的滚动快门技术已经能满足需求。由于STARVIS芯片的像素尺寸非常小,因此还支持使用较小的芯片获得更高的分辨率,但必须在选择光学配件时首先考虑到这一点。