您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

CMOS滚动快门相机

滚动快门这项快门技术广泛适合工业图像处理中的各种应用。现代CMOS芯片提供了大量的滚动快门型号,而Basler将其用于不同的面阵相机线阵相机。在此详细了解CMOS滚动快门感光芯片的优势以及哪些Basler CMOS相机采用了这项技术。

最近,滚动快门技术基本都配备了CMOS芯片。使用滚动快门的话,一幅图像不是同时被照亮,而是分阶段、成序列地被照亮。快门启动时,图像是按一行接一行地顺序曝光。

现代CMOS滚动快门芯片的优势速览:

  • 低噪声等级
  • 低热
  • 出众的性价比

滚动快门芯片的工作原理

CMOS滚动快门相机特别适合要求极高灵敏度和成像质量并要求检验对象移动缓慢或静止不动的应用。在许多情况下,配备CMOS滚动快门技术的相机都具有极高的分辨率。在较小的芯片上,较小的像素经常能获得非常高的分辨率。

滚动快门是按顺序照亮图像的各行。然而,如果在第一行曝光开始与最后一行曝光结束之间所描绘的对象迅速移动,然后当图像拼在一起时会造成名为“滚动快门效应”的畸变。

可以在Basler的白皮书《两种曝光方式(全局和滚动快门)的功能与特点》中找到关于滚动快门技术和滚动快门效应处理技巧的丰富信息。

如今市场上可获得大量高品质的CMOS滚动快门芯片,有越来越多的应用使用这些芯片。全得益于其多样化的CMOS产品线,Basler非常能够跟上CMOS的潮流。

装配CMOS滚动快门芯片的Basler相机:

以下Basler相机系列配有CMOS滚动快门芯片:

Basler ace
Basler dart
Basler IP固定盒式相机
Basler pulse

相机快速查询

查找产品