您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

CMOS Global Shutter Cameras

Global shutter technology is perfect for capturing images of moving objects. Modern CMOS sensors have been available with global shutter for some time now. You'll learn more here about the benefits of CMOS global shutter sensors and which Basler CMOS cameras come equipped with that technology.

If your cameras need to capture moving objects and rapid movement sequences, then shutter type is a crucial criterion alongside sensor technology in determining the quality of the images. Since the advent of global shutter technology in CMOS sensors, there is now a more individual and flexible choice of suitable sensor technology for your application.

全局快门芯片的工作原理

全局快门会同时曝光图像的所有行,即“定格”移动目标。这可以防止畸变,从而使得全局快门技术成为有移动目标和快速运动序列的应用(包括交通监控中的自动牌照检测)的理想选择。

有关全局快门技术的完整细节,请参阅Basler的白皮书《两种曝光方式(全局和滚动快门)的功能与特点》

现代CMOS全局快门芯片的优势:

  • 高分辨率
  • 即使曝光时间极短,也能提供清晰的图像
  • 即使在弱光条件下,提供出色的噪声特性
  • 高达70%的高量子效率

CMOS全局快门芯片取代老一代CCD芯片是大势所趋。Basler提前发现了CMOS技术的发展势头。在CMOS芯片崛起的早期,我们即有意识地决定采纳这项技术,现在已经拥有了非常多样化的CMOS产品线。

装配CMOS全局快门芯片的Basler相机:

以下Basler面阵相机系列包含装配CMOS全局快门芯片的相机型号:

Basler ace
Basler beat
Basler dart
Basler pilot
Basler pulse
Basler scout

以下Basler线阵相机系列配有CMOS全局快门芯片:

Basler racer
Basler runner
Basler sprint
Basler L300

Basler的IP固定枪式相机和Basler IP固定半球网络相机系列的几个相机型号也配有CMOS全局快门芯片。

相机快速查询

查找产品