您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

CMOS相机

未来属于CMOS感光芯片。详细了解CMOS感光芯片的优势以及哪些Basler CMOS相机采用了这项技术。

一直以来都有迹象表明:CMOS是感光芯片技术的未来。特别是,工业相机的两个重要特性——速度和噪声,近年来在CMOS芯片中得到了切实改善。2015年初,CMOS感光芯片技术的光明未来通过许多方式获得了认证。Sony作为当时CCD芯片生产的世界领先者,宣布将从2025年起停止提供CCD芯片,只专注于CMOS芯片。

除此之外,得益于CMOS技术的不断改进以及该类芯片颇具优势的性价比,CMOS芯片对工业机器视觉的吸引力日益增加。极高的帧速率与几乎一致的成像质量是当前一代CMOS芯片的金字招牌。

装配高性能CMOS芯片的相机的优势

  • 高速成像(帧速率
  • 高分辨率(像素数)
  • 超强动态性能
  • 低功耗
  • 改良的噪声性能
  • 改良的量子效率
  • 改良的色彩观念
  • 超高性价比

Basler提前发现了CMOS技术的发展势头。我们提前转向该技术,现在采用来自不同制造商的芯片,提供了很多样化的CMOS相机产品线。

装配CMOS芯片的Basler相机

以下Basler相机系列包含装配CMOS芯片的相机型号:

Basler ace
Basler beat
Basler dart
Basler IP 相机
Basler pulse
Basler racer
Basler scout
Basler sprint

立即使用我们的“相机选型助手”,为您的应用找到合适的Basler CMOS相机.

相机快速查询

查找产品