您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

dart BCON for LVDS Development Kit Software

PowerPack套装(嵌入式视觉版) - 图像

版本: 1.0.2

操作系统: Linux ARM

为了使用PowerPack套装(嵌入式视觉版),您需要PowerPack BCON图像1.0.1。这一图像不但提供预装Ubuntu Linux操作系统(包含用于控制Basler dart BCON相机的所有必需驱动和库),还提供了预配置的FPGA映像加载器(image pipeline)以及与Basler pylon软件套装5.08版的软件连接。

此外,还提供了包含在pylon SDK中的精选C和C++代码示例,用于演示如何在应用中集成dart BCON相机。

下载此软件即表示您同意我们的PowerPack套装 BCON许可协议

立即免费下载

请填写表格。提交表格后,将获得各种语言版本的下载链接。