您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

Camera Link软件, 版本说明

Basler CCT+版本说明

文档编号: AW00094308000

版本: 1.2.437

Basler Camera Configuration Tool Plus (CCT+)32位版本1.2.437是一个基于Windows的程序,方便更改相机设置。CCT+安装在您的主机PC上,并使用集成到CameraLink接口的串行链路与相机进行通信。 CCT+软件配置在您的主机PC上,并通过串行接口(可以是Camera Link串行端口或Windows Com端口)与相机进行通信。要确保CCT+正确使用串行连接,图像采集卡必须向CCT+提供一个称为clser***.dll(***是唯一标识符,因制造商而异)的软件库。该软件库提供CCT+打开串行连接所需的信息。如果您尚未这样做,则必须安装随图像采集卡提供的软件。

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。