您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

pylon软件

Basler Neurocheck驱动程序

版本: 5.0.5

操作系统: Windows

Basler Neurocheck 版驱动程序可用于通过Neurocheck 软件操作Basler GigE和USB 3.0相机。通过几个简单的配置步骤即可在Neurocheck中显示Basler USB 3.0或GigE相机,您可以根据需要进行配置。

通过一个.zip文件提供Basler Neurocheck驱动程序,其中包含32位和64位操作系统的安装文件(Setup32.exe和Setup64.exe),以及32位和64位操作系统的相应pylon运行时文件。

立即免费下载

请填写表格。提交表格后,将获得各种语言版本的下载链接。

By submitting the download form you accept the terms and conditions of the pylon license agreement.

请选择语言版本以开始下载。