您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

IP相机软件

Basler IP Camera Control (BIP-XXXXc-dn, BIP-DXXXXc-dn)

操作系统: Windows

Basler IP Camera Control (BIP-XXXXc-dn, BIP-DXXXXc-dn) 是一个可以安装在Internet Explorer中从而直接在浏览器中显示MJPEG、MPEG4或H.264格式的视频的ActiveX控件。通常,第一次启动相机时,这一控件也会启动。不过,某些情况下可能会受到防火墙设置等因素的影响。在这类情况下,可以在此处下载并手动安装控件。

立即免费下载

请填写表格。提交表格后,将获得各种语言版本的下载链接。