您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

应用说明

使用pylon DirectShow筛选器拍摄视频

文档编号: AW000716

Basler作为pylon相机软件套装的一部分提供了DirectShow筛选器。

此筛选器可以与支持微软DirectShow/DirectX多媒体框架的各种免费软件或商业程序结合使用进行 视频拍摄。

本应用说明描述如何通过pylon DirectShow筛选器和Virtual VCR免费软件程序 为Basler IEEE 1394和GigE Vision相机建立接口,以拍摄视频。

Virtual VCR是一个DirectShow视频拍摄应用,用于采用AVI文件格式将音频和 视频拍摄存储到您的硬盘。Virtual VCR需要您的计算机安装了DirectX 8.1或更高 版本。

此文档详细说明了实施步骤,以及故障排除部分。

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。