您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

成功案例

超声波铁路诊断车配备Basler scout GigE相机以实现同步视觉检测

对铁路进行定期检查是确保铁路运输安全的关键。在现代铁路公司采用的多种检测技术中,超声波(US)无损检测是一种尤其出色的方法。它的特点是非侵入性、成本效益高、对工程师而言相对容易操作且易于实现自动化。如果将自动化系统和另一个基于数字相机的视觉检测测试方法结合使用,性能会大幅提升。

制造一辆高性能的铁路诊断车是一项高难度的技术挑战。鉴于诊断车的高振动水平,使用的相机必须是面阵相机;为了减少直线运动模糊,必须使用很短的曝光时间。超声波车在任何天气情况下都要工作,从早春到深秋,从晴空万里到大雨滂沱,有时甚至在夜里。

三家波兰公司Ultramet、Cilantro和Avicon与波兰铁路诊断中心合作以解决上述问题,并成功启用了超声波测试车。经证实,Basler scout GigE系列相机特别适用于此类应用。测试结果符合所需的检测标准,并且有助于确保搭乘波兰火车的所有人员的安全。