您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

成功案例

Basler IP相机用于远程移动机器人系统

National Instruments ASEAN设计了新的移动机器人系统。该系统包括一个高性能Basler BIP-1300 c IP相机和NI CompactRIO嵌入式控制器,它为高性能机器人应用的快速设计、原型测试和部署提供了功能强大的系统。

移动机器人系统提供了极高灵活性和便利性,可在有害、危险或人类根本无法生存的环境中代替人类工作。

这一移动机器人系统配备了用于移动的远程控制车辆底盘、在环境中操纵对象的机械臂、进行远程控制的无线路由器、提供动力的一组电池,当然,还提供了可以将环境实时数据回传到控制室的Basler IP相机。

立即免费下载

请选择语言版本以开始下载。