您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

成功案例

适合印刷行业: 利用Basler sprint Camera Link系列相机进行标签检测

A B Graphic International Ltd是标签印刷行业的领先企业。该公司还针对多种特殊应用生产机器,包括RFID插入、激光模切、传单标签插入机,以及针对标签、贴箔、泡罩、片材和包装盒的100%相机检测系统。

在印刷业中,速度通常是决定成败的关键因素。可靠的印刷检测必须能够检测多种不同的印刷错误,例如划痕、文本不规整、墨水斑点、定位变化,甚至是颜色变化等。该系统必须能够读取编码信息,例如条形码及OCR代码,或在客户需要时测量显著标签点之间的距离。因此,检测系统所配备的相机不但需要快速成像,还需要具有卓越的分辨率和色彩保真度。检测系统设置必须能够针对不同的标签材质进行检测,例如纸张、反光塑料和金属箔,甚至是全息图。A B Graphic International选择Basler sprint相机以达到所需的高速度、高分辨率和出众的成像质量。