您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

成功案例

光学相干断层扫描技术(OCT)采用Basler runner GigE和Basler sprint Camera Link相机

OCT(光学相干断层扫描技术)是相对新颖的技术,用于测量玻璃或塑料等透明介质。它也是一种非常成熟的医学成像技术,广泛应用于眼科,可以获得眼睛前部和后部的高分辨率3D图像。由于OCR使用的是近红外光而不是白光,虹膜不会反射,因此病人检查时不需要准备。

基于高品质相机的OCT系统需要可靠的高帧速线阵面阵相机满足以下核心要求:

  • 高响应度
  • 低暗电流
  • 超高行频
  • 低串扰
  • 可靠、标准化的驱动器系列架构
  • 标准化的机械配置及
  • 无不需要的次级反射。

阅读这个成功案例,了解这一OCT系统开发商Thorlabs GmbH如何将Basler相机集成到解决方案中。